Motores y controles del motor
Los controles del motor y las piezas eléctricas del motor tienen varias funciones y usos. Sin importar el tipo de motor que usted está utilizando en su proyecto, usted necesitará tener un regulador de una cierta forma. Grande o pequeño, RS tiene todos los motores que usted necesita y los controles funcionarlos.
Con una gama de los reguladores y de los motores del motor de CA, de DC motors, de Servo motors, de Stepper motors y de motores síncronos en la impulsión directa y versiones engranadas, usted es seguro encontrar todo que usted necesita a la derecha aquí.
Si usted está buscando para arrancadores manuales simples del motor, los arrancadores estándares del motor de DOL, CA conducen, los arrancadores suaves o los arrancadores avanzados del motor, tenemos los controles del motor y las piezas eléctricas del motor para proporcionar el nivel del control que su uso requiere.
RS también lleva a arrancadores del motor de la combinación para la instalación fácil y una línea completa de los productos de la protección para guardar sus motores que tararean.
Leído encendido para descubrir más sobre cómo el equipo del control del motor podría satisfacer el trabajo usted están trabajando encendido.
¿Cuáles son controles del motor?
Los controles del motor son un dispositivo o un sistema de los dispositivos que ayudan a un motor para trabajar. Hay dos modos en los cuales los componentes pueden comenzar o paran el motor - manual y automático. Los controles del motor pueden también contratar el motor en un movimiento delantero o reverso, así como la regulación de la velocidad y del esfuerzo de torsión y la protección contra averías eléctricas.
Todos los motores eléctricos tienen un regulador de un cierto tipo. El ejemplo más simple de un mecanismo del control del motor es un interruptor regular que conecta un motor con su fuente de energía. Dependiendo de la complejidad del uso, usted puede requerir un número de piezas eléctricas del motor terminar el sistema.
Hay una gama de los tipos del motor que se diseñan para funcionar de diversas maneras:
Partidores de motor
Si usted tiene un motor pequeño, puede ser comenzado simplemente tapando el interruptor eléctrico en un zócalo y encendiendo el botón de la energía. Motores más grandes requieren un arrancador del motor que son unidades de conmutación especializadas usadas para accionar un motor eléctrico.
Calentadores y relais de la sobrecarga
Éstos se utilizan para proteger los motores contra las sobrecargas actuales que causan el recalentamiento, el daño unrepairable y la interrupción al servicio. Utilizan qué se llama una tira bimetálica que caliente para arriba en caso de sobreintensidad de corriente. Entonces, los contactos auxiliares que disparan paran el motor para evitar cualquier daño.
Accesorios del control del motor
Entre nuestro equipo del control del motor, usted encontrará un número de accesorios, que le ayudarán a terminar su proyecto. Aquí son justos algunas de las piezas que tenemos disponible aquí en RS:
- Cepillos de carbón
- Manijas rotatorias montadas
- Interruptores del tambor
- Terminales de la fuente
- Unidades de la distribución
- Reemplazos del accesorio del arrancador del motor
¿Dónde se utiliza el equipo del control del motor?
Hay dos tipos principales de los controles del motor, C.C. y CA. Cada uno se utiliza en un diverso ajuste, y es importante saber qué usted debe utilizar para su proyecto antes de que usted comience.
Los reguladores y las impulsiones del motor de CA se utilizan para controlar las velocidades de los motores que conducen el equipo tal como bombas y ventiladores. Se utilizan principalmente donde las válvulas o los apagadores tradicionales se pudieron utilizar de otra manera para sofocar el flujo. Los motores de CA se utilizan para aumentar eficacia fijando la bomba o el ventilador, por ejemplo, a una velocidad que empareje exactamente los requisitos de su proyecto.
Los reguladores y las impulsiones del motor de la C.C. se utilizan para controlar los motores de la C.C. que funcionan de fuentes de la CA. Tienen un esfuerzo de torsión de poca velocidad el hacer de ellos satisfechos a los usos como los tornos y las grúas, donde las cargas necesitan ser levantadas sin lo que se llama de “comienzo funcionamiento”.
¿Cuáles son las ventajas de usar piezas eléctricas del motor?
Hay varias razones que los controles del motor son perfectos para su uso. Primero, ofrecen un de alto nivel de la protección para el motor sí mismo y posteriormente de los mecánicos. También ayudan a mantener un de velocidad constante, aun cuando las cargas están cambiando.
Otra ventaja es que tienen una reacción dinámica a las demandas del sistema que cambian, incluso en una condición que frena con la impulsión de 4 cuadrantes. Los controles del motor también supervisan la máquina para evaluar su diagnóstico total del funcionamiento y del producto.
Además, son ahorros de energía y pueden ayudar con el control exacto de la velocidad del uso o del proyecto que se están utilizando pulg.
¿Por qué elija RS para sus controles de los motores y del motor?
Somos las distribuidores autorizadas más grandes del equipo del control del motor en Norteamérica. Almacenamos fabricantes principales incluyendo AMETEK, LOVATO, Omron y Panasonic. Nuestra gama de los controles del motor resuelve los estándares más altos de la industria del funcionamiento, así que usted puede reclinarse le aseguró que están trabajando con las piezas prácticas y seguras.
Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo está en la mano a ayudar, tan porqué no get en touch hoy. Usted puede también encontrar un montón de consejo útil en nuestro expert hub contento.
En orden: 85
En orden: 10
En orden: 5
En orden: 7
En orden: 10
En orden: 10
En orden: 85
En orden: 10
En orden: 5
En orden: 7
En orden: 10
En orden: 10